FAQ Produkte
Hier sind einige Fragen von unseren Kunden.
Bitte erstellen Sie ein kostenloses Konto oder melden Sie sich auf unserer Technical Support Site an, um andere häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten anzuzeigen.
Linearführungen

Q, Kann der Führungswagen auch einzeln gekauft werden?
A, Ja. Normalerweise werden der Führungswagen und die Führungsschiene als Satz geliefert, sobald die Einstellung/Überprüfung abgeschlossen ist. Schicken Sie uns daher, wenn Sie nur den Führungswagen kaufen, die Führungseinheit (Führungswagen und -schiene) oder die Führungsschiene, die Sie mit dem Führungswagen verwenden wollen. Nachdem die Bewegungen auf die uns zugesandte Führungseinheit oder Führungsschiene angepasst wurden, wird der gekaufte Führungswagen mit Ihren gesendeten Produkten geliefert.
Wir verstehen, dass es manchmal nicht möglich ist, die Führungseinheit oder die Führungsschiene zusammen mit dem gekauften Führungswagen zu versenden, doch in diesen Fällen gibt es noch andere Lösungen. Wenden Sie sich bitte an THK.
Q, Wie groß sind die empfohlenen Abschmierintervalle?
A, Als Richtlinie gelten grundsätzlich 100 km als Abschmierintervall einer Linearführung ohne Kugelkette bzw. Rollenkette. In der Praxis variiert das erforderliche Intervall je nach Einsatzbedingungen, Umfeld, Umgebung und Temperatur und muss im Einzelfall empirisch bestimmt werden. Bei Verwendung einer Linearführung mit Kugelkette oder dem Schmiersystem QZ wird das Schmierintervall deutlich länger.
Wenn Sie andere häufig gestellte Fragen zu Linearführungen sehen möchten, registrieren Sie sich bitte oder melden sich bei unserer Technical Support Site an.
Kugelgewindetriebe

Q,Kann der Kugelgewindetrieb aus nicht magnetischem Material hergestellt werden?
A,Ja. Der Kugelgewindetrieb kann aus nicht magnetischem Material hergestellt werden.
Kugel: Keramik
Gewindespindel: nicht magnetische Legierung
Endkappe: Kunststoff, nicht magnetische Legierung
Mutter: nicht magnetische Legierung
Detaillierte Angaben erhalten Sie von THK.
Q,Was muss bezüglich der Lebensdauer des Schmierfetts in Kugelgewindetrieben beachtet werden?
A,Beim Betrieb des Kugelgewindetriebs über lange Hubwege oder mit hohen Geschwindigkeiten ist eine Nachschmierung mit dem gleichen Schmierstoff in kurzen Intervallen - vor und während des Betriebs - vorzunehmen. Als Richtlinie sollte eine Nachschmierung unter normalen Betriebsbedingungen alle sechs Monate oder nach 100 km Laufleistung erfolgen. Bei einem Kugelgewindetrieb mit Kugelkettentechnologie verlängern sich diese Nachschmierintervalle deutlich.
Wenn Sie andere häufig gestellte Fragen zu Kugelgewindetrieben sehen möchten, registrieren Sie sich bitte oder melden sich bei unserer Technical Support Site an.