Pionieri delle guide LM
I componenti di una macchina possono muoversi in base a un moto rotatorio, lineare o in base alla combinazione di entrambi. Con lo sviluppo dei cuscinetti a rotolamento iniziato 110 anni fa, il sistema che utilizza le sfere come corpi volventi è diventato il metodo standard per ottenere il moto rotatorio. Si è trattato di una vera e propria rivoluzione tecnologica. Il contatto di rotolamento non consente solo di risparmiare energia di movimento ma permette anche di ridurre al minimo la resistenza di attrito, migliorando notevolmente le prestazioni dei macchinari. Malgrado una simile evoluzione nel campo del moto lineare avrebbe apportato vantaggi considerevoli, si è iniziato ad utilizzare il contatto di rotolamento, per questo tipo di moto, solo molto più tardi.

THK ha risolto il problema del moto lineare con contatto di rotolamento, da sempre ritenuto troppo complesso, grazie alle sue esclusive competenze tecnologiche e, nel 1972, è diventata la prima società al mondo a sviluppare e commercializzare la guida di moto lineare LM (Linear Motion). Il nostro sistema di moto lineare ha consentito di migliorare rapidamente la precisione, la velocità e il potenziale di risparmio di manodopera degli strumenti meccatronici avanzati. Grazie alle guide LM di THK, le macchine utensili e i robot industriali sono in grado di eseguire operazioni di elevata precisione ed i dispositivi di produzione semiconduttori possono operare in unità submicron. Più di recente, questo sistema è stato introdotto ed utilizzato nelle linee di produzione di cristalli liquidi, nelle carrozze ferroviarie, nei veicoli adibiti ad assistenza, nelle apparecchiature mediche, nei grattacieli, nelle abitazioni e nel settore dell'intrattenimento. L'uso delle guide LM è andato oltre ogni aspettativa iniziale.